结果:找到"微信 截图",相关内容694条
  • 截图
  • 为什么我不能用微信截图?一截EDA界面就消失
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 发帖人:Jang 发帖时间:2022-10-19 11:19:00
  • 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏在微波炉上的解决方案
  • 随着人们生活水平的提高,在微波炉行业,越来越多的用户对微波炉产品的重视程度有所上升,并提出了较多的新需求。用户需求转变为更加注重产品体验,注重实际的效果。满足用户需求,提供个性化定制服务,成为微波炉行业新发展方向。另一方面,面对智能化浪潮的冲击,智能化方向也已经成为企业转型升级的重要要素。随着高学历、高素质、高收入群体成为消费的主力军,他们对饮食品质的要求较高,具有较强的尝试能力,并且热衷于高科技感体验的他们,更能够率先接受微波炉产品的智能化。然而此前,我国对于微波炉的需求量并不高,微波炉对于一部分中国家庭来说不属于必需品,普及度远低于电饭煲等必须的厨电,其很大一部分原因在于微波炉产品发展初...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 乐鑫 波炉 串口通 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-27 09:34:00
  • 罗德与施瓦茨SMF100A微波信号发生器​
  • 罗德与施瓦茨SMF100A微波信号发生器产品简介:JIANG•信号质量、速度和灵活性–这些是微波信号发生器的关键性能•为了满足极高要求,我们对R&S®SMF100A微波信号发生器进行了全面重新设计与开发•制造出了这一款拥有*新技术的*微波信号发生器,并树立了新的仪器标准。它覆盖了研发、生产、服务、维护和维修等众多应用领域产品特点:•*大频率范围100kHz至43.5GHz•*的单边带相位噪声,典型值为-120dBc(10GHz载波频率;10kHz载波偏移)•极高的输出功率,典型值为+25dBm•适用于所有领域研发生产服务、维护及维修•可通过GPIB、以太网或USB进行远程控制•创新的...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗德与施瓦茨SMF100A号发生器​ 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-20 21:21:00
  • 芯旺微和晟矽微单片机交流
  • 这段时间,一直在用国产芯片开发产品,发现网上很少有这些方面的资料,对于一些新手来说,肯定开发起来很困难,所以我建了一个QQ群,只为了技术交流,方便大家,又不懂的就问,会的人帮忙解答,才能更好地开发各自的产品,群号是:466565562
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 芯旺 晟矽 发帖人:叉烧小哥 发帖时间:2021-06-08 17:02:00
  • 【绑定微信】立创EDA支持绑定微信进行重要提醒推送了
  • 大家进入立创EDA个人中心,在账号设置里面绑定微信即可。也可以点击链接(需要先登录立创EDA):https://lceda.cn/page/bindWeChat绑定微信可以获取重要的信息推送,比如团队成员变动,文档删除等。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 绑定 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-08-28 12:16:00
  • 灵动微MM32W073NTB防疫血氧仪应用解决方案
  • 灵动微电子是国内具有一定名气的MCU产品与应用方案的领先供应商,目前基于ARMCortex-M0及Cortex-M3内核的MCU产品包括了针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机及电源专用的MM32SPIN系列,以及OTP型的MM32P系列等,以满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微MCU在此次疫情中提供了防疫血氧仪应用解决方案灵动微MCUMM32MCU型号MM32W073NTB方案特色·一键测量·OLED彩屏·蓝牙传输·自动关机系统框图方案规格·带蓝牙通信功能的MM32W0系列MCU支持48MHz...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 灵动MM32W,MM32,灵动 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-31 15:03:00
  • 灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
  • 灵动微32位MCU产品在市场上受到各行业的欢迎,成立至今为不同行业领域提供上百余种的MCU产品和应用解决方案.提供不同性能的MCU产品,针对不同领域制定不同的产品,如基于ARM内核M0及内核M3的MCU产品,包括:通用高性能市场的MM32F系列,具有超低功耗及安全应用的MM32L系列,拥有多种无线连接功能的MM32W系列,以及电机及电源专用的MM32SPIN系列,拥有OTP型的MM32P系列等,并可按照客户要求定制MCU产品.下面灵动微提供MCU在测试中如何确保频率准确无误的方法.测试系统硬件由运行一组指令(测试程序)的计算机控制,在测试时提供合适的电压、电流、时序和功能状态给DUT并监测D...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 灵动MCU,灵动,灵动测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-09 16:34:00
  • 微信智能硬件
  • 本公司正规注册,可免费开增值税普通电子发票。公司服务包括:PCBA生产,单片机或嵌入式程序开发,硬件开发,网络软件开发,APP开发,云端服务。微信红外监控LED方案是我司的一个案例,我司已实现微信公众平台的接入,智能硬件可以在手机待机时推送消息给手机微信端,其他微信硬件产品方案也可与本司联系订制。公司还有2.4G控制器及遥控方案,免费订制改版遥控。微信红外监控LED方案本公司历经多版本研究调试,开发出稳定可靠的微信红外监控LED方案。本方案在LED灯里加装wifi芯片,通过wifi路由器接入互联网,用手机端上的微信控制灯具,查看灯具的亮灭情况,以及灯具上传感器的测量数据,并可以在手机待机时接...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: wifi 硬件 2.4g 物联网 发帖人:劢联电子 发帖时间:2019-03-05 14:51:00
  • 嘉立创简化登录流程,并启用微信登录
  • 为了让大家有更好的登录体验,嘉立创简化登录过程繁琐性,去掉部分情况下手机二次验证。登录优化1、账号登录界面默认去掉滑块验证2、默认不进行二次验证,检测为弱密码才进行二次验证(呼吁各位弱密码用户,为了帐号安全,请尽快修改密码)3、在某些系统认为不安全的情况下,需要出现滑块和二次验证及下面这2个东西对于系统认为的安全用户,不会再每次都出现了另外嘉立创这边启用微信登录功能:如何使用微信登录:1.登录窗口点击微信登录(嘉立创使用的微信登录与商城不通用!!!及之前使用了商城微信绑定登录的用户,需要重新绑定嘉立创的微信帐号。)2.掏出手机,打开微信程序,扫码后即可登录3.解除绑定微信帐号,可使用下面功能...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 登录 嘉立创 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-10-11 21:40:00
  • SIM800C不能給电信手机发短信
  • 我使用SIM800C的短信功能,产品已经做出来了,产品内放置的是移动的卡。产品给用户手机发短信,移动用户和联通客户都正常。但是不能给电信的客户发短信。请求支援和解决方案!!!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SIM800C 短 发帖人:udemail 发帖时间:2018-07-12 10:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: